変数比較処理

オペレーション名

変数比較

機能概要

変数または固定値を条件にもとづいて比較します。

プロパティ

変数の使用については、「変数」を参照してください。
基本設定
項目名 必須/省略可 変数の使用 説明 備考
名前 必須 使用不可 スクリプトキャンバス上での名前を入力します。  
必須設定
項目名 必須/省略可 変数の使用 説明 備考
比較条件一覧 省略可 - 比較条件を指定します。

各列は以下のボタンで操作することができます。
  • [追加]:
    列を追加します。
  • [上へ]:
    選択している列の順序を一つ上に上げます。
  • [下へ]:
    選択している列の順序を一つ下に下げます。
  • [削除]:
    列を削除します。
  • 詳細については、「比較条件」を参照してください。
  • 上位の比較処理でエラーが発生した場合、以降の比較は実行されません。
比較条件一覧/比較対象 必須 使用可 比較対象を変数または固定値で指定します。  
比較条件一覧/データ型 必須 使用不可 比較するデータ型を選択します。
詳細については、「データ型一覧」を参照してください。
 
比較条件一覧/比較条件 必須 使用不可 比較条件を選択します。
詳細については、「値比較条件一覧」を参照してください。
 
比較条件一覧/期待値 省略可 使用可 期待値を変数または固定値で指定します。  
コメント
項目名 必須/省略可 変数の使用 説明 備考
コメント 省略可 使用不可 このアダプタの簡単な説明を記述することができます。
説明を記述すると、仕様書に反映させることができます。
 

PSPでの使用について

PSPでは使用できません。

使用できるコンポーネント変数

コンポーネント変数名 説明 備考
message_category エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
message_code エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
message_level エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
error_type エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
  • エラーの種類は、以下のような形式となります。
    例:「java.io.FileNotFoundException」
  • SUISUI-ETLのバージョンにより、格納される内容が変わる可能性があります。
error_message エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
  • SUISUI-ETLのバージョンにより、格納される内容が変わる可能性があります。
error_trace エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
  • SUISUI-ETLのバージョンや実行するクライアントアプリケーションにより、格納される内容が変わる可能性があります。

仕様制限

ありません。

主な例外

例外名 原因 対策
AssertionException [比較対象][期待値][比較条件]に一致しませんでした。 エラーメッセージを確認してください。
UnsupportedOperationException [比較条件]が指定した[データ型]では利用できません。 [比較条件]または[データ型]を確認してください。