| 項目名 |
必須/省略可 |
変数の使用 |
説明 |
備考 |
| 出力を手動で設定 |
省略可 |
使用不可 |
出力対象となる列を手動で設定するかどうかを選択します。
- [チェックあり]:
出力対象を手動で設定します。
- [チェックなし]:(デフォルト)
指定済みのプロパティ項目の内容に応じて、出力対象を自動的に設定します。
|
- チェックを入れない場合、出力対象は以下の順序になります。
- [結合キー設定]の設定順序
- [入力データ(LEFT)]の入力スキーマの順序([結合キー設定]で指定した列を除く)
- [入力データ(RIGHT)]の入力スキーマの順序([結合キー設定]で指定した列を除く)
|
| 出力対象設定 |
省略可 |
- |
出力対象となる列を指定します。
各列は以下のボタンで操作することができます。
- [上へ]:
出力対象の出力順を1列分上に移動します。
- [下へ]:
出力対象の出力順を1列分下に移動します。
- [追加]:
出力対象を追加します。
- [削除]:
出力対象を削除します。
|
- [出力を手動で設定]にチェックを入れた場合、有効になります。
|
| 出力対象設定/データ元 |
必須 |
使用不可 |
出力対象となる列のデータ元を選択します。
- [結合キー(LEFT/RIGHT)]:
- [入力データ(LEFT)]:
- [入力データ(RIGHT)]:
|
|
| 出力対象設定/列名 |
必須 |
使用不可 |
出力対象となる列の列名を選択します。
[出力対象/データ元]に指定した値に応じた列名が選択肢として表示されます。
- [<入力データ(LEFT)の列名>/<入力データ(RIGHT)の列名>]:
[結合キー(LEFT/RIGHT)]を選択した場合に表示されます。
- [<入力データ(LEFT)の列名>]:
[入力データ(LEFT)]を選択した場合に表示されます。
- [<入力データ(RIGHT)の列名>]:
[入力データ(RIGHT)]を選択した場合に表示されます。
|
- 列名の後ろに順序を表すインデックスを表示します。
- [出力対象/データ元]の値を選択・変更した場合、列名は更新されます。
- [結合キー設定]で指定した列を選択したい場合、[出力対象/データ元]で[結合キー(LEFT/RIGHT)]を選択してください。
|
| コンポーネント変数名 |
説明 |
備考 |
| message_category |
エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。 |
|
| message_code |
エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。 |
|
| message_level |
エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。 |
|
| error_type |
エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。 |
- デフォルト値はnullです。
- エラーの種類は、以下のような形式となります。
例:「java.io.FileNotFoundException」
SUISUI-ETLのバージョンにより、格納される内容が変わる可能性があります。
|
| error_message |
エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。 |
- デフォルト値はnullです。
SUISUI-ETLのバージョンにより、格納される内容が変わる可能性があります。
|
| error_trace |
エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。 |
- デフォルト値はnullです。
SUISUI-ETLのバージョンや実行するクライアントアプリケーションにより、格納される内容が変わる可能性があります。
|
| 例外名 |
原因 |
対策 |
| InputDataNotFoundException |
[入力データ]が指定されていません。 |
[入力データ]を指定する、またはデータフローを引いてください。 |
| InvalidInputTypeException |
[入力データ]がテーブルモデル型ではありません。 |
[入力データ]がテーブルモデル型かどうかを確認してください。 |
InvalidPropertyConfigurationException
<プロパティ名>に値が指定されていません。
|
[<プロパティ名>]に値が指定されていません。 |
[<プロパティ名>]を指定してください。 |
InvalidPropertyConfigurationException
<プロパティ名1>の[<行番号>]行目の[<プロパティ名2>]に値が指定されていません。 |
[<プロパティ名2>]に値が指定されていません。 |
[<プロパティ名2>]を指定してください。 |
InvalidPropertyConfigurationException
<プロパティ名>の[<行番号>]行目に指定された値が重複しています。 |
[<プロパティ名>]に指定した値が重複しています。 |
[<プロパティ名>]に指定した値が適切かどうかを確認してください。 |
InvalidPropertyConfigurationException
<プロパティ名1>の[<行番号>]行目の[<プロパティ名2>]に指定された値が重複しています。 |
[<プロパティ名2>]に指定した値が重複しています。 |
[<プロパティ名2>]に指定した値が適切かどうかを確認してください。 |
ConversionFailedException
<入力データ>の列の値を結合キーとして処理できません。 |
[<入力データ>]の内容に、[結合キー設定]に指定した通りに処理できない値が含まれています。 |
[<入力データ>]が[結合キー設定]に指定した内容に適合するかどうか、または空文字が含まれているかどうかを確認してください。 |