正規表現置換

ロジック名

正規表現置換

機能

入力文字列を正規表現により置換して返します。

データ型

場所
1番目の入力ハンドラ 文字列
ロジックの出力 文字列
lightbulb詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。

プロパティ

カテゴリ プロパティ 説明
必須設定 置換前文字列(正規表現パターン) 置き換えたい前の文字列を指定します。
必須設定 置換後文字列 置き換えたあとの文字列を指定します。
コメント コメント 仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。

機能の詳細

正規表現パターン

使用可能な正規表現パターンは、java.util.regex.Patternに準じます。
Patternについては、「Java(TM) Platform, Standard Edition 8 API Specification」(https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html)を参照してください。

正規表現の参考

参考表記 意味
^ 行の先頭
$ 行の末尾
. 改行以外の任意の1文字
[] []でくくられた中にある任意の1文字
[^] []でくくられた中にない任意の1文字
* 直前の文字の0個以上の並び
+ 直前の文字の1個以上の並び
? 直前の文字が0個または1個
{a} 直前の文字のa個の並び
{a,} 直前の文字のa個以上の並び
{a,b} 直前の文字のa個以上、b個以下の並び
| 二者択一の演算子
\ エスケープ文字

置換後文字列

正規表現置換は、java.lang.StringクラスのreplaceAll()メソッドを使用しています。
そのため、置換後文字列内でドル記号($)は前方参照された部分シーケンスへの参照として処理される場合があり、バックスラッシュ(\)は置換後文字列内の文字をエスケープするのに使用されます。
バックスラッシュまたはドル記号をそのまま出力する場合は、バックスラッシュでエスケープしてください。
置換前文字列(正規表現パターン) 置換後文字列 1番目の入力ハンドラ ロジックの出力
(\d{1,2}:\d{2}) PM $1 p.m. 9:00 PM 9:00 p.m.
(\d{1,2}:\d{2}) PM \$1 p.m. 9:00 PM $1 p.m.
c \* abcde ab*de
c \\* abcde ab\*de
String.replaceAll()メソッドについては、「Java(TM) Platform, Standard Edition 8 API Specification」(http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#replaceAll-java.lang.String-java.lang.String-)を参照してください。

ロジックの使用例

マッピング定義

ロジックの設定と処理結果

商品コードをアスタリスクに置換します。
プロパティ設定
プロパティ 設定値
置換前文字列(正規表現パターン) [A-Z]{3}-[0-9]{3}
置換後文字列 ***-***
入力データ
サンプルA(ACE-036)
サンプルB(KMO-147)
サンプルC(VXZ-258)
結果データ
サンプルA(***-***)
サンプルB(***-***)
サンプルC(***-***)