マージMapper

オペレーション名

マージ

機能概要

複数の入力データを結合します。
詳細については、「基本機能(マージMapper)」を参照してください。

プロパティ(プロパティインスペクタ)

基本設定
項目名 必須/省略可 変数の使用 説明 備考
名前 必須 使用不可 スクリプトキャンバス上での名前を入力します。  
入力データ 必須 使用不可 [入力データの設定]画面から、結果データを出力するコンポーネントを選択します。
  • マージMapperでは、複数の入力データを指定できます。
    [入力データ]入力フィールドをダブルクリックすると、[右ボタン]が表示されます。 右ボタンを押下すると[入力データを選択します。]画面が表示されます。
入力データの設定


項目名 必須/省略可 変数の使用 説明 備考
入力データ 必須 使用不可 結果データを出力するコンポーネントを選択します。

各列は以下のボタンで操作することができます。
  • [上へ]:
    選択している列の順序を一つ上に上げます。(Mapperエディタ上の入力スキーマの順序が入れ替わります。)
  • [下へ]:
    選択している列の順序を一つ下に下げます。(Mapperエディタ上の入力スキーマの順序が入れ替わります。)
  • [追加]:
    列を追加します。
  • [削除]:
    列を削除します。
 
コメント
項目名 必須/省略可 変数の使用 説明 備考
コメント 省略可 使用不可 任意のコメントを記述できます。  

入出力スキーマ

Mapperでは、データフローでつながれたコンポーネントのスキーマを入力元または出力先に表示します。スキーマの要素をマッピングリンクでつなぐことにより、データの受け渡しを行うことができます。
コンポーネントの種類によって、スキーマが自動で設定される場合と、手動で設定が必要な場合があります。
詳細については、「アダプタのスキーマについて」を参照してください。

大容量データ処理

マージMapperは、大容量データ処理を行ったコンポーネントが入力元の場合、大容量データ処理を行います。
ただし、通常のメモリ処理と比べパフォーマンスが劣化するため、使用する際には注意が必要です。

メモリ処理の場合、入力データや結果データをメモリに確保するため、大容量のデータを扱う際には、SUISUI-ETL Serverのヒープサイズを確保する必要があります。
SUISUI-ETL Serverのヒープサイズの変更方法については、「プロパティリファレンス」を参照してください。
マージMapperでは入力元のデータソースの数によって、実行時のメモリの消費率が多くなるため、複数のデータソースのマージ実行時はメモリの使用率に注意してください。

PSPでの使用について

PSPでは使用できません。

使用できるコンポーネント変数

コンポーネント変数名 説明 備考
message_category エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
message_code エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
message_level エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
error_type エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
  • エラーの種類は、以下のような形式となります。
    例:「java.io.FileNotFoundException」
  • SUISUI-ETLのバージョンにより、格納される内容が変わる可能性があります。
error_message エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
  • SUISUI-ETLのバージョンにより、格納される内容が変わる可能性があります。
error_trace エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。
  • デフォルト値はnullです。
  • SUISUI-ETLのバージョンや実行するクライアントアプリケーションにより、格納される内容が変わる可能性があります。

仕様制限

注意事項