public interface ScriptRunnerConnectionFactory
修飾子とタイプ | フィールドと説明 |
---|---|
static java.lang.String |
DEFAULT_DESCRIPTION
デフォルトの説明が設定されています。
|
static java.lang.String |
DEFAULT_HOST
デフォルトのホストのアドレスです。
|
static int |
DEFAULT_PORT
デフォルトのホストのポート番号です。
|
修飾子とタイプ | メソッドと説明 |
---|---|
java.lang.String |
getDescription()
接続セッションについての説明を取得します。
|
java.lang.String |
getHost()
接続する SUISUI-ETL Server のホスト名もしくは IP アドレスを取得します。
|
ScriptRunnerLogger |
getLogger()
内部的に利用されているメソッドです。
|
java.util.Map |
getOption()
内部的に利用されているメソッドです。
|
java.lang.String |
getPassword()
スクリプトを実行するユーザのパスワードを取得します。
|
int |
getPort()
接続する SUISUI-ETL Server のポート番号を取得します。
|
java.lang.String |
getUser()
スクリプトを実行するユーザを取得します。
|
boolean |
isSSLEnabled()
SUISUI-ETL Server との接続を HTTPS で行う場合に true を返します。
|
ScriptRunnerConnection |
newConnection()
ScriptRunnerConnection を生成します。
|
ScriptRunnerConnection |
newConnection(java.lang.String user,
java.lang.String password)
ScriptRunnerConnection を生成します。
|
void |
setDescription(java.lang.String description)
接続セッションについての説明を設定します。
|
void |
setHost(java.lang.String host)
接続する SUISUI-ETL Server のホスト名もしくは IP アドレスを設定します。
|
void |
setLogger(ScriptRunnerLogger newLogger)
内部的に利用されているメソッドです。
|
void |
setOption(java.util.Map option)
内部的に利用されているメソッドです。
|
void |
setPassword(java.lang.String password)
スクリプトを実行するユーザのパスワードを設定します。
|
void |
setPort(int port)
接続する SUISUI-ETL Server のポート番号を設定します。
|
void |
setSSLEnabled(boolean ssl)
HTTPS で接続するどうかを設定します。
|
void |
setUser(java.lang.String user)
スクリプトを実行するユーザを設定します。
|
static final java.lang.String DEFAULT_HOST
static final int DEFAULT_PORT
static final java.lang.String DEFAULT_DESCRIPTION
void setHost(java.lang.String host)
host
- SUISUI-ETL Server のホスト名もしくは IP アドレスjava.lang.String getHost()
void setPort(int port)
setSSLEnabled(boolean ssl)
で true を設定した場合、SUISUI-ETL Server で設定されている HTTPS のポート番号を設定してください。port
- SUISUI-ETL Server のポート番号、setSSLEnabled(boolean ssl)
で true を設定した場合、HTTPS のポート番号int getPort()
void setDescription(java.lang.String description)
description
- 接続セッションについての説明java.lang.String getDescription()
void setUser(java.lang.String user)
user
- スクリプトを実行するユーザjava.lang.String getUser()
void setPassword(java.lang.String password)
password
- スクリプトを実行するユーザのパスワードjava.lang.String getPassword()
void setSSLEnabled(boolean ssl)
ssl
- HTTPS 接続を有効にする場合は true、SUISUI-ETL Server が HTTPS を無効にしている場合は falseboolean isSSLEnabled()
void setOption(java.util.Map option)
java.util.Map getOption()
ScriptRunnerLogger getLogger()
void setLogger(ScriptRunnerLogger newLogger)
ScriptRunnerConnection newConnection() throws ScriptRunnerException, java.io.IOException
ScriptRunnerException
java.io.IOException
ScriptRunnerConnection
ScriptRunnerConnection newConnection(java.lang.String user, java.lang.String password) throws ScriptRunnerException, java.io.IOException
user
- スクリプトを実行するユーザpassword
- スクリプトを実行するユーザのパスワードScriptRunnerException
java.io.IOException
ScriptRunnerConnection
© OMRON Corporation All Rights Reserved.